请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-F28069M 我 已于1月订购 LAUNCHXL-F28069M 我到现在为止还没有解决这个问题。 事实证明、这是一个开箱即用的糟糕工具。 我按照快速入门文档中的所有说明进行操作。 我仍然无法下载任何代码。 错误消息为"Error -2131 @ 0x0"。 我尝试过其他计算机、它仍然无法正常工作。 用于引导的跳线为"up-up-down"。 XDS100V2调试探针连接验证也失败。 请帮助。 谢谢!