This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28069M:无法连接到 F28069 Launchpad

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28069M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/710138/launchxl-f28069m-unable-to-connect-to-f28069-launchpad

器件型号:LAUNCHXL-F28069M

已于1月订购 LAUNCHXL-F28069M 我到现在为止还没有解决这个问题。 事实证明、这是一个开箱即用的糟糕工具。 我按照快速入门文档中的所有说明进行操作。 我仍然无法下载任何代码。 错误消息为"Error -2131 @ 0x0"。 我尝试过其他计算机、它仍然无法正常工作。 用于引导的跳线为"up-up-down"。 XDS100V2调试探针连接验证也失败。 请帮助。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亚瑟

    尝试配置引导开关123 = LHH。

    Tommy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy

    很不错! 太多了!