This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F28379D:在 TMS320F28379D LaunchPad 上基于正弦三角调制构建三相逆变器

Guru**** 2390735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/690423/ccs-launchxl-f28379d-building-a-3-phase-inverter-based-on-sine-triangle-modulation-on-tms320f28379d-launchpad

器件型号:LAUNCHXL-F28379D

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我尝试使用正弦三角调制的三相逆变器:

我使用 LaunchXLL-F28379D 板生成 PWM 信号以驱动 GaN 逆变器。

我只想根据基准信号(正弦)生成 PWM 信号。

是否有库可以为上述 DSC 处理此问题?

我不想实现复杂的电流环路等、但我只想获取 正弦基准信号、并使用如图所示的正弦三角调制生成三相 PWM 信号。 我想研究不同的开关频率和死区时间。

感谢你的帮助。

此致、

贝内迪基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benedikt:

    F2837x 器件具有一个 TMU (三角数学单元)、可显著简化此过程。 您可以参考下面的逆变器参考设计以供参考。

    但愿这对您有所帮助。

    Hrishi