This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSDOCK28335:TMDSDOCK28335

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/708435/tmdsdock28335-tmdsdock28335

器件型号:TMDSDOCK28335
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

您好!
我正在寻找一种解决方案,如何为 DSPF28335配置 ePWM,以便将向上/向下信号移动180°(请参阅随附的仿真文件和.doc)

谢谢

Fadoule2e.ti.com/.../Up_2D00_Down_5F00_Shifft.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    法杜尔

    如果您希望使用 C 语言进行编码、controlSUITE 中提供了几个很好的示例。 查看"device_support\F2833x\v142\DSP2833x_examples_ccsv5"下的内容。

    我已联系 Mathworks 的某个人来帮助您。

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,法杜尔,

    如果您正在寻找一个信号与另一个信号的反相输出、请告知我们。

    通过操作限定器模块中的设置实现此目的的一种方法。 在 ePWM1A pane 下-> counter=ZERO -> Clear & ePWM1A pane -> counter=Period-> Set。

    为 ePWM2A 窗格按相反的顺序设置相同的参数。

    如果情况并非如此、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    法杜尔
    如果帖子已解决、请标记任何有用的帖子或回复您为解决问题所做的操作。

    此致、
    Cody