请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDSDOCK28335 Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE
您好!
我正在寻找一种解决方案,如何为 DSPF28335配置 ePWM,以便将向上/向下信号移动180°(请参阅随附的仿真文件和.doc)
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在寻找一种解决方案,如何为 DSPF28335配置 ePWM,以便将向上/向下信号移动180°(请参阅随附的仿真文件和.doc)
谢谢