请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDSSOLARPEXPKIT
您好!
我上周购买了一个新的太阳能学习套件。 当我开始使用该套件时、程序正在正确编译和调试、但我没有获得输出。 我尝试了构建1和2、但没有获得任何输出。 我遵循了文档中的相同步骤。 我还注意到、即使我更改了两个构建的 Gui_lightcommand、Gui_vboost 值也不会超过6.5以上。
TIA。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:TMDSSOLARPEXPKIT
您好!
我上周购买了一个新的太阳能学习套件。 当我开始使用该套件时、程序正在正确编译和调试、但我没有获得输出。 我尝试了构建1和2、但没有获得任何输出。 我遵循了文档中的相同步骤。 我还注意到、即使我更改了两个构建的 Gui_lightcommand、Gui_vboost 值也不会超过6.5以上。
TIA。