This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSSOLARPEXPKIT:太阳能学习套件不工作。

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/687276/tmdssolarpexpkit-solar-explorer-kit-not-working

器件型号:TMDSSOLARPEXPKIT

您好!

我上周购买了一个新的太阳能学习套件。 当我开始使用该套件时、程序正在正确编译和调试、但我没有获得输出。 我尝试了构建1和2、但没有获得任何输出。 我遵循了文档中的相同步骤。 我还注意到、即使我更改了两个构建的 Gui_lightcommand、Gui_vboost 值也不会超过6.5以上。

TIA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此帖子已解决

    e2e.ti.com/.../686421
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否 我的套件仍然无法正常工作。 您提供的链接看起来是不同的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Balaji

    您能否检查电路板并检查是否存在明显的组件问题、

    在另一个线程上、它确实是其中一个组件松动了。

    -Manish
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Manish、您好!
    是的、但据我所知、硬件没有问题、一切看起来都很好。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Balaji

    我不知道在现阶段我可以提出什么建议。

    您具体从哪里购买此套件? 因为 TI eStore 中现已缺货?

    此致
    Manish Bhardwaj