This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F28379D:tms320f28379d 中 ePWM 的配置

Guru**** 2611005 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/690597/ccs-launchxl-f28379d-configuration-of-epwm-in-tms320f28379d

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

我已经在 cputimer 中配置了 ePWM。 Expressions 列显示了所需的 EPwm1Regs.CMPA.bit.CMPA 值、但当我在 DSO 上看到它时、PWM 引脚上没有输出脉冲。

我已将 GPAMUX1.bit 和 DIR.bit 设置为1,使用 EALLOW 和 EDIS 语句禁用上拉 PUD.bit。

有什么帮助?

谢谢

Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否设置了采集控制位?

    请参阅中的示例
    C:\ti\controlSUITE\device_support\F2837xD\V210\F2837xD_examples_CPU1
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Ramesh 的快速回复。我一直都解决了这个问题。