请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-F28379D Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE
工具/软件:Code Composer Studio
我已经在 cputimer 中配置了 ePWM。 Expressions 列显示了所需的 EPwm1Regs.CMPA.bit.CMPA 值、但当我在 DSO 上看到它时、PWM 引脚上没有输出脉冲。
我已将 GPAMUX1.bit 和 DIR.bit 设置为1,使用 EALLOW 和 EDIS 语句禁用上拉 PUD.bit。
有什么帮助?
谢谢
Akshay