This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVBLPFCKIT:TMS320F28035

Guru**** 2943270 points

Other Parts Discussed in Thread: SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/709636/tmdshvblpfckit-tms320f28035

器件型号:TMDSHVBLPFCKIT
主题中讨论的其他器件:SFRA

大家好、提前感谢您的帮助。

我将在 BLPFC 板中执行 SFRA 分析、并想知道是否有人可以更详细地解释 SFRA 库的功能、因为我所阅读的技术文档没有涉及这种详细信息。

例如,我怀疑 SFRA 注入的信号是哪种信号。 这是 SFRA1.振 幅变量的阶跃信号吗? 它是正弦波吗? 请提供有关此 woudl 的更多信息。

此外、由于此电路板的输入是交流电压、SFRA 块如何区分 SFRA 块本身在输出端引入的变化与交流电压输入变化引入的变化? 这是否意味着我无法在频率分析中非常低、因为两个信号相似且无法区分? 为了避免上述情况、最好使用直流输入而非交流电压进行此测试吗?

此致

Maximiliano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Maximiliano:

    SFRA 注入和收集的工作原理与市面上销售的频率响应分析器所采用的基本原理类似。 与所分析的参数相比、注入振幅非常小。 SFRA 对此有一些限制、但主要是在较高的注入频率下、这是因为需要在采样环路内进行处理。

    但愿这对您有所帮助。
    Hrishi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Hrishi、

    我在寻找其他论坛的帖子、这些论坛基本上提出了非常类似的问题(注入功能是如何工作的)、我声称它是在自主条件下、但它们是很古老的。

    也许现在可以对其中一些保密主题进行更多评论。 我唯一的问题是如何确定注入功能的功能、因此我可以更好地了解如何配置注入变量的振幅。

    如果您可以稍微评论哪种类型的注入(正弦、步进信号或类似的情况)、我们将不胜感激

    此致

    Maximiliano
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然。 注入是正弦。 如果您对 SFRA 或注入功能有任何其他特定问题、请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Hrishi

    我现在还有另一个疑问。

    我将在 BLPFC 项目中测试该 SFRA。 首先、我想在开环中测试 H 电站传输功能(仅控制占空比并测量相应的电流)。

    由于我需要使用交流电压(50Hz)为电路板供电、系统如何区分交流电压变化产生的输出电流变化与占空比变化产生的电流变化(通过注入功能)。

    使用直流输入电压进行测试是否更好?

    再次感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果使用交流输入,则120Hz 频率响应数据(假设交流频率为60Hz) 可能不正确,因为120Hz 纹波和注入信号纹波。 但这是可以的、因为环路带宽远高于120Hz。 理想情况下、您将使用直流输入来实现升压 PFC 频率响应。 但这并不是必需的。 60Hz 交流输入也正常。

    Shamim