Other Parts Discussed in Thread: SFRA
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDSHVBLPFCKIT 主题中讨论的其他器件:SFRA
大家好、提前感谢您的帮助。
我将在 BLPFC 板中执行 SFRA 分析、并想知道是否有人可以更详细地解释 SFRA 库的功能、因为我所阅读的技术文档没有涉及这种详细信息。
例如,我怀疑 SFRA 注入的信号是哪种信号。 这是 SFRA1.振 幅变量的阶跃信号吗? 它是正弦波吗? 请提供有关此 woudl 的更多信息。
此外、由于此电路板的输入是交流电压、SFRA 块如何区分 SFRA 块本身在输出端引入的变化与交流电压输入变化引入的变化? 这是否意味着我无法在频率分析中非常低、因为两个信号相似且无法区分? 为了避免上述情况、最好使用直流输入而非交流电压进行此测试吗?
此致
Maximiliano