大家好、
我的客户正在评估 F28377的 ADC、现在他们对选择电容器有一些疑问。
几年前、他们曾使用30pF 电容器作为 CIN、但结果并不是很好、现在他们希望使用1nF 电容器作为 CIN。 他们想知道使用具有此值的电容器(采样率40kHz)是否会产生任何副作用。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户正在评估 F28377的 ADC、现在他们对选择电容器有一些疑问。
几年前、他们曾使用30pF 电容器作为 CIN、但结果并不是很好、现在他们希望使用1nF 电容器作为 CIN。 他们想知道使用具有此值的电容器(采样率40kHz)是否会产生任何副作用。
谢谢!
您好、Sheldon、
第10.3.2节提供了一个很好的近似值、说明了如何在已知系统阻抗的情况下推导 ACQPS。 正确、公式#1中所述的0.5LSB 所需的时间常数的近似数量应为~9。 公式3应使用“T (S+H)”而不是“t”。 同样、在中的示例中存在一个误差、即 R 应为550欧姆、而不是550k 欧姆。 我们将在文档中更正这些问题。
对于您提供的阻抗,T 为9.01,R = 925欧姆,Ch = 14.5pF。 使用公式#3、T (S+H)=(9.01)*(925 * 14.5pF)= 120.8ns。 不确定 SYSCLK 频率是多少、但假设它是200MHz、则将使用公式#4 INS 第10.3.2节中的公式推导 ACQPS:
t (S+H)=(ACQPS+1)*(1/SYSCLK);
选择的 ACQPS 应为23 (最接近的整数)
此致、
Joseph