器件型号:CCSTUDIO-C2000
CCS Studio 是否支持 PWM 生成、ADC 测量、中断处理等电源应用的基于应用的软件开发?
或者、在 Power Field 中是否有任何其他用于 TI 处理器的软件支持基于应用的软件开发?
例如、Infineon 的 Dave 软件为 XMC 微控制器提供了基于应用的软件开发
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:CCSTUDIO-C2000
CCS Studio 是否支持 PWM 生成、ADC 测量、中断处理等电源应用的基于应用的软件开发?
或者、在 Power Field 中是否有任何其他用于 TI 处理器的软件支持基于应用的软件开发?
例如、Infineon 的 Dave 软件为 XMC 微控制器提供了基于应用的软件开发
SAI、
我不是 Embedded Coder 的专家、因此对于问题1和2、我没有一个好的答案。 对于上面的第3个问题、是的、嵌入式编码器支持主要由支持 C2000器件的 Mathworks 员工 Brian McKay 提供。 如果有 C2000功能问题、TI 将回答这些问题。
我已联系 Brian、要求他回答您在本主题中的问题。
祝您好运、祝您编码愉快!
Cody
您好、Sai、
MathWorks 是 C2000支持包的创建者。 如需了解更多基本信息、请访问 :https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/p/484814/1839179
1) 1)我们拥有非常广泛的 C2000支持、涵盖几乎所有器件和外设。 对于任何工具链、都存在潜在的限制、但这些限制将取决于您的项目/应用。
您可以在此处查看支持上的发行说明/文档(可能需要登录 MathWorks)
2) 2)我不知道;我们生成的代码通常与手动代码大小相似或更小。 我们有许多商业和研发客户将此解决方案用于电源系统。
谢谢、
-Brian