This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO-C2000:适用于电力电子应用的应用程序接口(API)或基于应用的开发

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/689045/ccstudio-c2000-application-program-interface-api-or-app-based-development-for-power-electronics-applications

器件型号:CCSTUDIO-C2000

CCS Studio 是否支持 PWM 生成、ADC 测量、中断处理等电源应用的基于应用的软件开发?  

或者、在 Power Field 中是否有任何其他用于 TI 处理器的软件支持基于应用的软件开发?

例如、Infineon 的 Dave 软件为 XMC 微控制器提供了基于应用的软件开发  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SAI、

        我不是 Dave 的家庭用户、但是使用 Pinmux 工具、您可以生成配置和头文件、但我认为这不是您想要的。

    我想您正在寻找类似以下内容之一的产品:

      • MathWorks Embedded Coder    
      •  solidThinking Embed    
      • Powersim - PSIM 仿真和嵌入式代码生成  

    所有这些及更多信息均可在以下网址找到:  

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cody、

    感谢您的回复。

    是的、我们正在寻找嵌入式编码器、尤其是 MathWorks Embedded Coder。

    我对 MathWorks Embedded Coder 有一些问题。

    当我们通过 MathWorks Embedded Coder 进行编程时、它是否会像 CCS 那样充分支持微控制器? 或者 MathWorks Embedded Coder 是否有任何限制?

    2.对于高端电力电子应用、空间不足是否会导致存储器问题?

    3.使用 MathWorks Embedded Coder 时是否提供任何支持? 谁提供 Mathworks 或 TI?


    此致

    SAI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SAI、

    我不是 Embedded Coder 的专家、因此对于问题1和2、我没有一个好的答案。 对于上面的第3个问题、是的、嵌入式编码器支持主要由支持 C2000器件的 Mathworks 员工 Brian McKay 提供。 如果有 C2000功能问题、TI 将回答这些问题。

    我已联系 Brian、要求他回答您在本主题中的问题。

    祝您好运、祝您编码愉快!
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sai、

    MathWorks 是 C2000支持包的创建者。 如需了解更多基本信息、请访问 :https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/p/484814/1839179

    1) 1)我们拥有非常广泛的 C2000支持、涵盖几乎所有器件和外设。 对于任何工具链、都存在潜在的限制、但这些限制将取决于您的项目/应用。

    您可以在此处查看支持上的发行说明/文档(可能需要登录 MathWorks)

    2) 2)我不知道;我们生成的代码通常与手动代码大小相似或更小。  我们有许多商业和研发客户将此解决方案用于电源系统。

    3) 3)联系 MathWorks 技术支持以获取帮助

    谢谢、

    -Brian