This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:查找28335器件的硬件和固件指南

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/688943/tms320f28335-seeking-hardware-and-firmware-guideline-of-28335-device

器件型号:TMS320F28335
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

尊敬的 C2000专家:

我计划使用 F28335、这是我第一次使用该器件。以下是我对该器件的问题。

1.有一份文档涉及《TMS320F28xx 和 TMS320F28xxx DSC 的硬件设计指南》、但这是在2015年修订的、是否有任何更新版本?

2.在 controlSUITE 中、我找不到 F28335器件的数字电源库、能否在 F28335中使用 F2803x 库? 我需要使用 的是 ASM_MACRO。  

谢谢。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    [引用用户="Jack Tan80"]1. 有一份文档涉及《TMS320F28xx 和 TMS320F28xxx DSC 的硬件设计指南》、但这份文档已于2015年修订、是否有任何更新版本?

    您可以很好地使用上面看来是最新的文档。

    [引用用户="Jack Tan80"]2. 在 controlSUITE 中、我找不到 F28335器件的数字电源库、能否在 F28335中使用 F2803x 库? 我需要使用 的是 ASM_MACRO。  [/报价]

    是的、您可以、但我建议使用 f2806x_v3.5、因为 F2806x 和 F28335都具有 FPU。

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Gautam。

    28335器件没有数字电源库示例、原因是什么?

    我能否从 TI 工程师那里获得我的2个问题的一些评论?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    插孔、

    我们的大多数 DP 示例都基于 F28027和 F28035 MCU。 在过去的几年中、我们基于最新的 MCU F28377x 和 F28004x 发布了更多设计。 所有这些设计均可通过 F28335 MCU 实现。 这是一款性能比 F2803x /F2802x 系列高得多的器件。 因此、基于这些器件的任何内容也可以由 F28335控制。 此外、F28335还可以实现基于较新器件的示例。 在我们的 DP 示例中没有使用28335的具体原因。 但我们在电机控制示例中使用了它。

    Shamim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Shamim 和 Gautam。