请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28335 Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE
尊敬的 C2000专家:
我计划使用 F28335、这是我第一次使用该器件。以下是我对该器件的问题。
1.有一份文档涉及《TMS320F28xx 和 TMS320F28xxx DSC 的硬件设计指南》、但这是在2015年修订的、是否有任何更新版本?
2.在 controlSUITE 中、我找不到 F28335器件的数字电源库、能否在 F28335中使用 F2803x 库? 我需要使用 的是 ASM_MACRO。
谢谢。。。