This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377S:ePWM

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/688778/ccs-tms320f28377s-epwm

器件型号:TMS320F28377S

工具/软件:Code Composer Studio

对于 F28377S、  当 EPwmxRegs.CMPA.bit.CMPA 的值大于或等于 EPwmxRegs.TBPRD 的值(当 EPwmxRegs.AQCTLA.All=0x61时)? 如果脉冲宽度小于 DB 的死区宽度、DB 子模块的输出脉冲宽度将为0、或者引脚上的 EPWMA 和 EPWMB 不会切换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好7385、

    当然、如果您使用 CMPA 导致某些事件并且 CMPA > TBPRD、则无论 ePWM 的计数模式如何、该事件都不会发生。 这是因为计数将始终在[0、TBPRD]范围内。

    我不确定我是否会关注你关于死区的问题。 您能详细介绍一下吗?