This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28027F:启动电流问题

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSHVMTRINSPIN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/688369/ccs-tms320f28027f-the-issue-of-starting-current

器件型号:TMS320F28027F
主题中讨论的其他器件:TMDSHVMTRINSPIN

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我们在 PMSM 控制中使用了 TMDSHVMTRINSPIN 和 controlCARD、该项目为 lab05b。

  当相电流(U/ V/ W)和 持续时间约为2s-3s (波形如图1所示)时、相电流(U/ V/ W)高于6A。

 用于评估的 user'h 参数设置为图片2、PMSM 参数设置为图片3。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.您能否使用 lab02b 识别电机参数、以确保在 user.h 中正确设置这些参数?
    2.电机启动使用强制角过程而不估算转子角度,因此启动电流可能明显高于正常运行电流,特别是电机在满载/重载条件下开始运行。 请参阅 InstaSPIN 用户指南(SPRUHJ1G)的第14节、以调整启动、您可以更改 user.h 中的强制角参数