主题中讨论的其他器件: C2000WARE、 TMS320F28069、 DRV8305
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
使用中的 LAUNCHXL-F28069M V1.2尝试 example_2806xGpioToggle.c
C2000Ware_1_00_02_00\device_support\f2806x\examples\c28\GPIO_toggle
在 CCS 版本:8.0.0.00016中、当我尝试执行此操作时、我收到此错误
Run->Load->Example_2806xGpioToggle
"C28xx:连接到目标时出错:(错误-1135 @ 0x0)调试探针报告错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。 (仿真包7.0.188.0)"
AFAICS、调试连接位于 Launchpad 本身上、因此连接可能没有问题。 我也看不出如何重置探头。
有什么想法、为什么探头似乎无法连接到 F28069?
谢谢、
制造商