请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28374S 您好!
根据 TMS320F2837xS、VDDIO 和 VDDA 的建议电压为3.14V 至3.47V。 在我的电路中、电压监控器的跳闸电压通常为3.086V (小于建议的范围)。 这是可以的吗? 如果 DSC 被允许在3.1V 或其它条件下运行、会发生什么情况?
谢谢、此致
穆苏塔
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
根据 TMS320F2837xS、VDDIO 和 VDDA 的建议电压为3.14V 至3.47V。 在我的电路中、电压监控器的跳闸电压通常为3.086V (小于建议的范围)。 这是可以的吗? 如果 DSC 被允许在3.1V 或其它条件下运行、会发生什么情况?
谢谢、此致
穆苏塔