This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28374S:建议运行电压范围

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/688115/tms320f28374s-recommended-operating-voltage-range

器件型号:TMS320F28374S

您好!

根据 TMS320F2837xS、VDDIO 和 VDDA 的建议电压为3.14V 至3.47V。 在我的电路中、电压监控器的跳闸电压通常为3.086V (小于建议的范围)。 这是可以的吗? 如果 DSC 被允许在3.1V 或其它条件下运行、会发生什么情况?

谢谢、此致

穆苏塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Muthu,

    未定义超出建议工作范围的器件操作。 您可能可以、也可能不可以。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Frank。 在这种情况下、最好尊重数据表中提到的建议范围。 对吧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没错、Muthu。 始终最好保持在建议的工作范围内。