This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSSOLARPEXPKIT:太阳能学习套件-构建1不起作用。

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/686421/tmdssolarpexpkit-solar-explorer-kit---build-1-is-not-working

器件型号:TMDSSOLARPEXPKIT

我最近购买了新的太阳能学习套件。 当我第一次处理它时、BUIL-1程序不起作用。 它正在正确编译和调试、但电路板上没有输出。 我甚至检查了电路板上的 PWM 点、但它不会生成任何 PWM。 但是、当我上载 BUILD 2时、它运行得非常完美。 这里可能有什么问题? 我遵循了文档中给出的相同步骤。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Balaji

    这确实是奇怪的,我以前没有看到过这个问题。

    您是否正在使用电路板上的 PV 电池板仿真器? 您是否看到电池板仿真器提供的任何电压?

    您能否发布您的观察窗口表达式视图,这可能会为我们提供一些指导,以建议您执行一些其他调试步骤。

    -Manish
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这里、无论我在 GUI lightcommand 中输入什么值、Gui_vboost 值都不会增加到6.5以上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    运行构建级别2时,是否能够更改 Gui_lightcommand 值?? 正如您之前所说的、构建级别2工作正常吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我能够在构建2中更改 Gui_lightcommand 值。 我还注意到、在构建1期间、Vrms 值不变。 那么、这与问题有什么关系吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Manish、您好!
    找到导致问题的原因。 套件开箱期间、电容器损坏。 更换后、套件工作正常。 感谢你的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的更新