This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:位置管理器 BiSSC 数据问题

Guru**** 2298230 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/704879/tms320f28379d-position-manager-bissc-data-issue

器件型号:TMS320F28379D

您好!

我的客户遇到 TMS320F28379D 上的位置管理器 BiSSC 库问题:最重要的是以10MHz 运行时的 CRC 故障。  它在5MHz 下工作正常。  故障的性质是数据被一位移出、当我一起查看时钟和数据时、我会看到一个频率为10MHz 的时钟、比频率为5MHz 的时钟还要多。  这个额外的时钟解释了移位。  我们当前使用的是 C28x_vcu2_library_fpu32 v2_10_00_00和 PM_BissC_Lib v1_02_00_00。  这些是来自控制套件4.9的最新版本、我在5月中旬从 TI 网站上加载了该版本。

谢谢、

Chuchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    此库不支持10MHz 运行。
    正如文档 www.ti.com/.../sprui37.pdf 中定义的那样、它只在高达5MHz 的频率下进行了测试、请参阅测试报告部分。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    客户目前正在使用指定以10MHz 运行的编码器,他们的测试表明,TI 当前的实施方案非常接近正常运行。 我们是否计划在10MHz 下对其进行测试?

    谢谢、
    Chuchen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chuchen、

    否 该实现不支持10MHz 运行。