请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D 您好!
我的客户遇到 TMS320F28379D 上的位置管理器 BiSSC 库问题:最重要的是以10MHz 运行时的 CRC 故障。 它在5MHz 下工作正常。 故障的性质是数据被一位移出、当我一起查看时钟和数据时、我会看到一个频率为10MHz 的时钟、比频率为5MHz 的时钟还要多。 这个额外的时钟解释了移位。 我们当前使用的是 C28x_vcu2_library_fpu32 v2_10_00_00和 PM_BissC_Lib v1_02_00_00。 这些是来自控制套件4.9的最新版本、我在5月中旬从 TI 网站上加载了该版本。
谢谢、
Chuchen