This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:EALLOW 状态

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/687821/tms320f280049-eallow-status

器件型号:TMS320F280049

您好!
我的客户忘记在他的软件中设置 EALLOW、正在进行调试3天、直到他发现无法设置 EPWM 配置寄存器。 问:如果您写入保护寄存器而不允许、是否有监测的可能? 某种状态或错误寄存器? 这将有助于调试阶段。

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

     硬件中没有针对这种情况的检测机制。  在 SW 中、用户始终可以  在写入后读回寄存器、以检查寄存器是否已正确写入。  

    此致、

    Vivek Singh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vivek、
    感谢您快速回答问题。 这一特性可能会添加到未来的器件中。

    此致、Holger
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它有点复杂、但会记录下来。