请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377S 我的应用最好使用采用100引脚 TQFP 封装的 TMS320F28377SPZP、而不是176引脚 PTP 封装。
我在阅读数据表和参考手册时是否正确:
仅 EPWM2、3a、6、7、8、 9、10和11引出至引脚
EPWM1、3、4、5和12不是?
如果是、 是否有任何方法可以通过 X-BAR 寄存器来输出 EPWM1 (或其他)、或者它们是否只是在 PZP 封装中不可用?
我正在实施相移全桥转换器。 如果 EPWM1不能 用作主 EPWM 、是否可以使用 EPWM2作为主同步 EPWM、而其他 EPWM2则从 EPWM2保存并关闭同步?
提前感谢您的任何帮助。