This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:TMS320F28377SPZP ePWM 可用性和在相移全桥中使用

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/687608/tms320f28377s-tms320f28377spzp-epwm-availability-and-use-in-a-phase-shift-full-bridge

器件型号:TMS320F28377S

我的应用最好使用采用100引脚 TQFP 封装的 TMS320F28377SPZP、而不是176引脚 PTP 封装。

我在阅读数据表和参考手册时是否正确:

仅 EPWM2、3a、6、7、8、 9、10和11引出至引脚

EPWM1、3、4、5和12不是?  

如果是、 是否有任何方法可以通过 X-BAR 寄存器来输出 EPWM1 (或其他)、或者它们是否只是在 PZP 封装中不可用?

我正在实施相移全桥转换器。  如果 EPWM1不能 用作主 EPWM 、是否可以使用 EPWM2作为主同步 EPWM、而其他 EPWM2则从 EPWM2保存并关闭同步?

提前感谢您的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    即使 PWM 输出不可用、PWM 资源(时间计数器、比较、中断、ADC SOC 触发器)也可用。 您仍然可以将其用作主 PWM、仅同步所有其他 PWM 模块。 要将任何其他 PWM 用作主器件、请参阅 TRM 中的同步方案、以查看哪些 PWM 可以同步其他 PWM。 PWM2只能同步 PWM3模块。 我将使用 PWM1、PWM4或 PWM7作为 PSFB 实现的主器件。

    但愿这对您有所帮助。

    Hrishi