This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28034:TMS320F28034 [-PEG 版本60引脚]内部 ADC 采样线性问题

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28034

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/686589/tms320f28034-tms320f28034--peg-version-60pin-internal-adc-sampling-linearity-question

器件型号:TMS320F28034

尊敬的 C2000团队:

          客户旧产品使用 TMS320F28034PN [80PIN]、新项目选择 TMS320F28034PEG[60引脚]、但 ADC 线性失真很严重。

测试条件:

硬件设计:

DSP AVDD 电源使用 LDO 3.3V@0.8A

         2.基准选择内部基准电压;

软件测试:

    1. ADC 函数初始化相同的代码。
    2. 输入信号测试条件一致。(例如 电压振幅)

客户曾使用 CCS 函数窗口单独监控采样波形:

图1 TMS320F28034–PN 80引脚:Ω

图2 TMS320F28034–PEG 60引脚:Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric、

    我不会期望封装之间的性能有显著差异。 内部 F28034器件将是相同的、但只是一个不同的封装。

    看起来还存在偏移误差? 您是否在 PEG 器件的 ADC 引脚上使用示波器看到任何失真?

    Tommy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的被叫方:
    我再次检查了硬件设计。 F28034_PIN 16_VDDA 旁路电容器2.2uF 布局未接近 PIN16_VDDA。导致基准电压和内部 ADC 干扰。 非常感谢!