This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28335:如何获取 SPIBRR 的值

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/686832/ccs-tms320f28335-how-to-get-value-of-spibrr

器件型号:TMS320F28335

工具/软件:Code Composer Studio

如果我将 SPIBRR 值= 0x007F、那么 SPI_CLK_Frequency 将是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahesh

    [引用用户="Mahesh Joshi"]如果我将 SPIBRR 值设置为=0x007F、那么 SPI_CLK_Frequency 将是什么?

    您可以参阅 SPI 用户指南 SPRUEU3A 第2.1.4节 SPI 波特率寄存器(SPIBRR)。

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mahesh、

    有关波特率计算的更多详细信息、请参阅器件 TRM 中 SPI 章节的波特率选择部分。
    对于您的配置、SPI 波特率将为 LSPCLK/128。

    此致、
    Veena
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我将 SPIBRR 值设置为0x007F、则会出现 SPI_CLK_Frequency=292 kHz 或0.292 MHz、它是否正确? 在考虑 LSPCLK=37.5MHz 进行计算之后。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Mahesh Joshi">如果我将 SPIBRR 值设置为=0x007F、则 SPI_CLK_Frequency=292 kHz 或0.292 MHz、是否正确? 在考虑 LSPCLK=37.5MHz 进行计算后。[/QUERP]

    正确。