请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CCSTUDIO-C2000
工具/软件:Code Composer Studio
如果这是错误的、或者只是我不知道的一个明显例子、我会提前道歉。
我们 基于 pfc1ph3ilttpl_F28004x 的应用使用 powerSUITE 生成我们的数据变量。 此时、我们已经完成了调优和
我们将准备向客户交付此项目、我们不希望他们启用 powerSUITE 并生成新值。 似乎有一个数字
解决这一问题的方法、例如将数据迁移到另一个包含文件、但我想这并不是一种罕见的情况、我想这样做、大多数人都会这样做。
我曾认为我只会将 main.cfg 从编译中排除、或者将其删除/重命名、但这不起作用。
我还认为我可以将 用户代码启动移至我们生成的设置文件的顶部、这将防止覆盖所有内容、但这似乎也不起作用。
有什么建议?
非常感谢!