This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCSTUDIO-C2000:是否禁用 powerSUITE?

Guru**** 2611245 points
Other Parts Discussed in Thread: POWERSUITE, C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/686633/ccs-ccstudio-c2000-disabling-powersuite

器件型号:CCSTUDIO-C2000

工具/软件:Code Composer Studio

如果这是错误的、或者只是我不知道的一个明显例子、我会提前道歉。

我们 基于 pfc1ph3ilttpl_F28004x 的应用使用 powerSUITE 生成我们的数据变量。 此时、我们已经完成了调优和

我们将准备向客户交付此项目、我们不希望他们启用 powerSUITE 并生成新值。 似乎有一个数字

解决这一问题的方法、例如将数据迁移到另一个包含文件、但我想这并不是一种罕见的情况、我想这样做、大多数人都会这样做。

我曾认为我只会将 main.cfg 从编译中排除、或者将其删除/重命名、但这不起作用。

我还认为我可以将 用户代码启动移至我们生成的设置文件的顶部、这将防止覆盖所有内容、但这似乎也不起作用。

有什么建议?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    C2000Ware-DigitalPower-SDK 的最新版本中提供了一个非 powerSUITE 项目规范。 此 projectspec 应创建未启用 powerSUITE 支持的工程。 希望它能让您进行完全自定义。 如果您还有其他问题、请告诉我。

    此致、
    Ozino
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只是为了补充 ozino 提到的内容、

    非 powerSUITE projectspec 将以非 powerSUITE 格式创建 TI 设计项目、并且不会携带您可能已经完成的任何定制信息。 为此、

    1.您可能需要将自定义的 powerSUITE .settings 文件复制到此新项目中
    2.您可能还需要将发布的软件中的任何添加/调优内容复制到 board.c/h solution.c/h 中的这个新项目中

    Allterh天生、

    您可以修改非 powerSUITE 项目规范、以获取您拥有的文件并按照自己喜欢的方式进行封装、而无需 powerSUITE。 无需复制粘贴、您也可以将其用作开发流程、

    如需了解有关 projectSPECs 的更多信息、请访问 processors.wiki.ti.com/.../ProjectSpecs_in_CCS