This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:4个电机的8 TZ 请求

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/685796/tms320f28377d-8-tz-request-for-4-motors

器件型号:TMS320F28377D
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITESFRA

您好!

客户希望使用 F28377D 进行4电机控制。

每个电机都需要2 TZ、一个用于逐周期、另一个用于一个短路。 总共需要8个 TZ。

计划使用 CMPSS。 但客户不能使用两个 ADC 通道来实现一个电流的 正负电流保护。 不过、ADC 通道是有限的。

还有其他方法可以做吗?

非常感谢。

BR、Jordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约旦、您好!

    您可以使用单个 ADC 通道对 CMPSS 的同一信号进行高电平和低电平比较。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我之前的帖子中的另一个问题是、F28377D 能否支持8个电流保护信号? 每个电机需要两个(CBC 和一个短路)。 我们有6个 TZx、但只有 TZ1、TZ2和 TZ3可用于电流保护。
    BR、Jordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约旦、您好!

    我认为、如果您在行程中使用 ePWM X-BAR 和直流模块、您可以这样做:

    您可能还需要查看最新 controlSUITE 版本中此处的示例代码中如何设置保护:

    \controlSUITE\libs\app_libs\motor_control\libs\FCL_SFRA\v01_00_00_00\

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。
    BR、Jordan