请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377D Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE、 SFRA
您好!
客户希望使用 F28377D 进行4电机控制。
每个电机都需要2 TZ、一个用于逐周期、另一个用于一个短路。 总共需要8个 TZ。
计划使用 CMPSS。 但客户不能使用两个 ADC 通道来实现一个电流的 正负电流保护。 不过、ADC 通道是有限的。
还有其他方法可以做吗?
非常感谢。
BR、Jordan