This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:是否可以分配 CPU2来访问 HRPWM?

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/685683/tms320f28377d-whether-cpu2-can-be-assigned-to-access-hrpwm

器件型号:TMS320F28377D

您好、香榭丽舍

我对 CPU2是否可以访问 HRPWM 有疑问。  

根据数据表(SPRS880I)、答案是否定的 从以下屏幕截图中、HRPWM 未连接到 CPU2的总线。

通过 TRM (SPRUHM8G)、HRPWM 被连接至 CPU2的外设帧2。

您是否愿意帮助澄清 是否可以为 CPU2分配访问 HRPWM?  

谢谢。

此致、

年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    年轻、

    我只是想让大家知道我正在研究这个问题、但现在似乎找不到一个明确的答案。 明天我将和你一起做第一件事,肯定是或不是

    -Mark
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    年轻、

    ePWM 和 HRPWM 功能紧密集成、因此您可以在 CPU 分配图的同一多路复用器中看到它们。

    ePWM 的 HRPWM 特性对 CPU 分配有几个使用限制(SFO 只能由 CPU1执行、由于 SFO 要求、ePWM1必须被分配至 CPU1、HRCFG 和 HRCFG2只能由 CPU1写入)。  出于这些原因、我们建议仅在 CPU1上使用 HRPWM。

    此致、

    Jason