This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
I m 使用实验板 TMS320F28027F 、I m 使用 MATLAB/Simulink 用于软件。 MATLAB 会生成.out 文件、我可以使用 CCSv8调试该.out 文件。 如何刷写此.out 文件、以便 TMS320F28335 可以启动代码、并可将其与 Instaspin (MotorWare)配合使用
在哪里可以生成基于闪存的 Simulink 代码? 配置参数中有哪些设置? 要生成基于闪存的代码、系统目标文件应该是什么?
此致、
Mouhanned Brahim
是的、我要求的是 F28027F、而不是 F28335、
我的问题是、当我从 CCS 工程的 BINARIES 文件夹复制.out 文件并在 GUI Composer ->webapps->instaspinF280xF 中复制并重命名它 appProgram.out 以导出通用 GUI 时、它不起作用。但是、当我从 CCS 工程的闪存文件夹复制.out 文件时、 通用 GUI 正在工作。
穆汉跨区
我尝试使用 C2000嵌入式编码器从 Simulink 生成 CCS 项目:
这是 MATLAB 的一个示例:
因此、我在外部模式下使用 Simulink 导出仿真。 之后、使用 CCSV8、我打开生成的 CCS 项目。 在构建和调试.c 文件后、我尝试使用 Binaries 文件夹中的.out 文件对 F28027F 的 GUI 进行 laning、它不起作用。
但是、与其他 TI 示例项目一样、当我从闪存文件夹(图随附)复制.out 文件时、它可以使用 GUI。
我的问题是、由 Simulink 获取的 CCS 工程不包含像 TI 建议的 CCS 工程那样的闪存文件夹。
我还将注意到、MathWorks 尚未正式支持 CCSv8。 表如下:
http://processors.wiki.ti.com/index.php/MatLab_and_CCS
--
也就是说、代码生成和导入到 CCS 方法仍然适用于 CCSv8。 此外、我希望 R2018b 中添加正式的 CCSv8支持;我们正在完成测试、因为 CCS V8是在我们完成 R2018a 的构建后推出的。
谢谢、
-Brian