This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28027F:Simulink/CCS/TMS320F28027F:如何使用 Simulink 中的 CCSV8将.out 文件刷写到28335

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/723538/ccs-tms320f28027f-simulink-ccs-tms320f28027f-how-to-flash-out-file-to-28335-with-ccsv8-from-simulink

器件型号:TMS320F28027F
主题中讨论的其他器件:MOTORWARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

I m 使用实验板 TMS320F28027F 、I m 使用 MATLAB/Simulink 用于软件。 MATLAB 会生成.out 文件、我可以使用 CCSv8调试该.out 文件。 如何刷写此.out 文件、以便 TMS320F28335 可以启动代码、并可将其与 Instaspin (MotorWare)配合使用  

在哪里可以生成基于闪存的 Simulink 代码? 配置参数中有哪些设置? 要生成基于闪存的代码、系统目标文件应该是什么?

此致、

Mouhanned Brahim

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    F28335不支持 InstaSPIN。 InstaSPIN ROM 必须预加载到器件 ROM 中、目前仅在 F2802xF、F2805xF/M 和 F2806xF/M 器件中可用

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我要求的是 F28027F、而不是 F28335、

    我的问题是、当我从 CCS 工程的 BINARIES 文件夹复制.out 文件并在 GUI Composer ->webapps->instaspinF280xF 中复制并重命名它 appProgram.out 以导出通用 GUI 时、它不起作用。但是、当我从 CCS 工程的闪存文件夹复制.out 文件时、 通用 GUI 正在工作。

    穆汉跨区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在尝试更好地理解您的问题

    您正在使用 Simulink 生成.out、然后将其复制到 CCS? 哪个 Simulink 示例?
    相反、当您在 CCS 中生成.out 时、您可以成功使用它来启动 F28027F 的 GUI。 但是、当您将 Simulink .out 重命名为 appProgram.out 时、您无法启动 GUI。 是这样吗?

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我尝试使用 C2000嵌入式编码器从 Simulink 生成 CCS 项目:

    这是 MATLAB 的一个示例:

    因此、我在外部模式下使用 Simulink 导出仿真。 之后、使用 CCSV8、我打开生成的 CCS 项目。 在构建和调试.c 文件后、我尝试使用 Binaries 文件夹中的.out 文件对 F28027F 的 GUI 进行 laning、它不起作用。

    但是、与其他 TI 示例项目一样、当我从闪存文件夹(图随附)复制.out 文件时、它可以使用 GUI。

    我的问题是、由 Simulink 获取的 CCS 工程不包含像 TI 建议的 CCS 工程那样的闪存文件夹。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我相信您正在尝试将非 InstaSPIN 项目与 InstaSPIN 通用 GUI 配合使用。 这将不起作用、因为项目中没有可供 GUI 使用的挂钩。 您链接的 MATLAB/Simulink 项目未启用 InstaSPIN

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还将注意到、MathWorks 尚未正式支持 CCSv8。 表如下:  

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/MatLab_and_CCS

    --

    也就是说、代码生成和导入到 CCS 方法仍然适用于 CCSv8。 此外、我希望 R2018b 中添加正式的 CCSv8支持;我们正在完成测试、因为 CCS V8是在我们完成 R2018a 的构建后推出的。

    谢谢、

    -Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果这里没有其他问题、我现在将关闭此主题

    肖恩