Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE、 C2000WARE
:
我们按照之前的问题检查:e2e.ti.com/.../678896
我们使用 CCS 片上闪存检查扇区 F 以擦除存储器、这是可以的。
我们 通过 DFU (内核190)分步调试应用程序、发现该程序只以64位的间隔写入存储器。
我们认为这是关键问题。
然后、我们使用 CCS 将 txt 文件直接写入闪存、写入的存储器如下所示:
为什么会出现此问题?
我们使用 C:\ti\controlSUITE\device_support\F2837xD\v190下的内核文件
您能提供一些建议吗?
非常感谢!
此致
祝你好运