Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我使用的是由 Spectrum Digital 制造的 eZdsp F28335电路板。 我在 Matlab Simulink 中使用 C2000嵌入式编码器来下载 DSP 控制器中的功能块。 当我使用简单的 ePWM 模块测试电路板以测量 PWM 输出时、未检测到分配的引脚发出的信号。 DSP 是一款新电路板、我确信它是一款好电路板、不会损坏、因为我已经测试了几个其他电路板、它们显示了相同的结果(无输出)。
我还测试了德州仪器(TI)的 F28379D 实验板套件和 F28335控制卡,而 PWM 在 Matlab Simulink 下载过程中表现良好。 我在用户手册中看到了许多引导模式、 我不知道引导模式之间的区别。 但我正在使用的 eZdsp F28335默认设置为 SPI-A 引导模式。 有人能就这个问题给我一些建议吗?
谢谢、
亚丰