This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28335:Spectrum Digital 的 eZdsp F28335评估板上的引脚无输出

Guru**** 2193075 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/718543/ccs-tms320f28335-no-output-from-pins-on-the-ezdsp-f28335-evaluation-board-by-spectrum-digital

器件型号:TMS320F28335
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我使用的是由 Spectrum Digital 制造的 eZdsp F28335电路板。 我在 Matlab Simulink 中使用 C2000嵌入式编码器来下载 DSP 控制器中的功能块。 当我使用简单的 ePWM 模块测试电路板以测量 PWM 输出时、未检测到分配的引脚发出的信号。 DSP 是一款新电路板、我确信它是一款好电路板、不会损坏、因为我已经测试了几个其他电路板、它们显示了相同的结果(无输出)。

我还测试了德州仪器(TI)的 F28379D 实验板套件和 F28335控制卡,而 PWM 在 Matlab Simulink 下载过程中表现良好。 我在用户手册中看到了许多引导模式、 我不知道引导模式之间的区别。 但我正在使用的 eZdsp F28335默认设置为 SPI-A 引导模式。 有人能就这个问题给我一些建议吗?

谢谢、

亚丰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亚丰
    您是将代码加载到闪存中并独立运行、还是在连接仿真器的情况下运行? 如果您希望以这种方式运行、则需要选择引导至闪存引导选项。

    您如何在 F28335实验板套件上配置引导模式开关?

    您为 PWM 配置了哪些 GPIO?

    您是否曾尝试编译 controlSUITE 中的任何示例并使用它们来测试您的 eZdsp 硬件?

    此致、
    Cody
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亚丰
    由于不活动、我将关闭此线程。 如果您有更多问题、请随时开始另一个主题。

    此致、
    Cody
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cody、

    很抱歉耽误你的回答。

    引导模式为引导至闪存。 当我在 CCS 中检查目标配置时、输出指示一个类似的错误、如下所示:

    [开始:德州仪器 XDS100v1 USB 调试探针_0]

    执行以下命令:

    %CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafil文件%-RV -o -F inform、logfile=yes -S pathlength -S integrity

    [结果]


    ---- [打印电路板配置路径名]---------------

    C:\Users\YAFENG~1\AppData\Local\TEXASI~1\
    CCS\ccsv7\0\0\BrdDat\testBoard.dat

    ---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------

    此实用程序已选择100或510类产品。
    此实用程序将加载适配器'jioserdesusb.dll'。

    软打开控制器时出错。

    ---- [发生了错误,该实用程序已中止]-----

    此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。

    值为'-600'(0xfffda8)。
    标题为"SC_ERR_LIB_ANY_LOCATE"。

    说明如下:
    无法找到所需的动态库。
    库不在搜索路径上。

    [结束:德州仪器 XDS100v1 USB 调试探针_0]

    我已经就此问题咨询了 Mathworks 的技术支持、他们认为问题可能出在 CCS 中。 您能帮助解决动态库问题吗?

    谢谢、
    亚丰
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亚丰
    您似乎在 CCS、XDS100和 F28x 器件之间的信号链中遇到问题。

    在设置目标配置时、您选择了哪些调试器和器件?

    您能描述一下设备是如何连接的吗? 您可能会遇到一些简单的问题、例如 USB 电缆损坏。

    此致、
    Cody
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Cody、

    我非常确信我的硬件或 USB 电缆没有任何问题。 因为我能够将代码下载到我的 F28379D 实验套件中。

    我正在使用 Matlab Simulink 嵌入式编码器工具将我的 Simulink 模型下载到我的 DSP 板中。 结果中有一个解释、引用"无法找到所需的动态库。 该库不在搜索路径上。" 我已经向 Mathworks 咨询过这个问题、他们建议这应该是 CCS 动态库中的一个问题、并请我与 TI 联系以获得可能的帮助。

    我使用的是由 Spectrum Digital 制造的 F28335评估板、Simulink 设置中的目标配置是 F28335 DSP 控制器。 我确信 Simulink 下载过程很好、因为我能够将控制算法下载到 F28379D DSP 控制器中。

    请提供建议。 谢谢。

    最棒的
    亚丰
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亚丰
    我在这方面没有太多的专业知识、我会将您的问题转发给能够提供帮助的人。

    此致、
    Cody
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Cody、

    没关系。 我确实需要 TI 方面的帮助来解决软件问题。 谢谢。 如果技术支持人员希望直接与我联系、请发送电子邮件至 ywang129@uncc.edu。

    亚丰
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yafeng、

    [引用 USER="Yafeng Wang ]TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成此错误。

    值为'-600'(0xfffda8)。
    标题为"SC_ERR_LIB_ANY_LOCATE"。

    说明如下:
    无法找到所需的动态库。
    库不在搜索路径上。
    [/报价]

    该误差对于 XDS100而言相当常见。 有关如何解决问题的更多详细信息和建议、请参阅以下链接:

    http://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_debugging_jtag_connectivity_issues.html#library-error

    谢谢

    Ki