主题中讨论的其他器件:MSC1210、
尊敬的 David、或者其他平衡部门专家、
在 执行均衡扇区擦除时、如果损坏的扇区受到电源压降的影响、是否可以描述损坏的扇区可能出现的情况?
位是否会损坏为零、或者损坏是否会表现为整个扇区也会被擦除、这可能是由于电源干扰而不是完全断电?
是否只需要在断电时擦除的扇区进行删除恢复?
我尚未阅读有关此主题的任何内容、以说明擦除期间重置是否具有任何类似的结果、因此欢迎您在这方面放心。
谢谢、
Andy
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 David、或者其他平衡部门专家、
在 执行均衡扇区擦除时、如果损坏的扇区受到电源压降的影响、是否可以描述损坏的扇区可能出现的情况?
位是否会损坏为零、或者损坏是否会表现为整个扇区也会被擦除、这可能是由于电源干扰而不是完全断电?
是否只需要在断电时擦除的扇区进行删除恢复?
我尚未阅读有关此主题的任何内容、以说明擦除期间重置是否具有任何类似的结果、因此欢迎您在这方面放心。
谢谢、
Andy
Andy、
损坏可能很小、有几个翻转的位、或者在更大数量的位受到影响的情况下更严重。
任何和所有处于耗尽状态的部门都需要进行耗竭回收。 如果扇区仍然正常工作、则不需要运行删除恢复。
如果在对闪存进行编程或擦除时对器件进行重启或复位、则操作可能会部分完成。 如果是这种情况、某些指令可能已损坏、并且无法按预期工作。 如果在密码位置发生这种情况、也可以永久锁定器件。
此致、
Cody
您好、Cody、
我是否正确地认为、如果擦除被发生的复位中断、然后被保持在活动状态、那么耗尽可能会无限期地持续下去。 如果在执行耗尽时断电、耗电是否会在加电后继续? 我们的代码内置有删除恢复功能、但是如果有一个主处理器可以在一段时间内保持 TMS320处于复位状态、则在单元复位或加电之后、 然后 、对于中断 数据传输的单元复位、我认为 谨慎的做法是尽早而不是稍后将 TMS320从复位中释放出来。
另一个查询。 我在 SPRS230N 中看到、PZA 器件的正常温度范围为-40至+85、但编程温度范围为0至+85、请注意、在这些范围之外、寿命(周期)无法保证。 数据保留可能也会受到影响、但到目前为止、我找不到任何闪存数据保留数字。 您能向正确的方向引导我吗?
谢谢、
Andy
您好、Cody、
我 找到 了一些相关 数据;但没有具体处理闪存数据保留、甚至封装寿命也是如此: 从"spra963b 可靠性数据 TMS320F28xx"可以 看到、如果需要20年的产品寿命、则 Tj = 100°C 时的 LQFP 预测寿命似乎值得关注。
我可以看到、一些 TI 产品确实有闪存数据保持与温度表、例如
对于 MSC1210 (sbaa091)、85°C 时为46年、100°C 时为27.5年、125°C 时为8.5年
和 MSP430 (slaa392)、 在85°C 时将近27年、 在105°C 时近10年
很明显 、产品之间存在很大差异、我仍然很希望能够使用一些 TMS320数据。
此致、
Andy
您好、Manoj、
600年听起来令人鼓舞、但 这是否应被解释为 您引用的 TAmbient 或 Tjunction Flash 数据保留? 正如我在其他 TI 器件的报告中看到的数据表一样、我也可以使用更多数据点。 我 没有找到涵盖 TMS320的 数据、并且由于您没有向我提供专门针对该器件的数据、因此是否有其他产品的数据可以考虑到相同或相似的闪存特性、因为我们通常希望根据发布的数据进行降级?
我们的一些产品安装在冷却不良的环境中、 并且可以发现自己安装在 一些位置、在这些位置、由于芯片环境温度接近 TMS320F2808PZA 的85摄氏度上限、因此最好了解该配置文件。 我很谨慎、正如 我在一些报告中看到的、Y 轴上的图形已经超过了一千年、但关键是在几十年的区域中、温度范围的极端点有一些点。
谢谢、
Andy
Andrew、
很抱歉,我犯了个错误。 我打算说60岁,而不是600岁。 这是一个排印错误。
e2e.ti.com/.../TI-C2000-F05-DRL_2D00_public-release.pdf
此致、
曼诺伊
您好、Manoj、
感谢您的帮助。 我看到您发送给我的 DRL 数据的链接是用于 TMS320F281x 的、我们在这里有 TMS320F2808。 如果数据同时适用于这两种情况、您可能 会发现 在50°C 环境下可能会达到600年、在85°C 环境下可能会降至大约16年。
鉴于 LQFP 封装在105摄氏度的 Tj 下具有较短的寿命、15年以下、 对于在接近 PZA 器件顶部的位置运行的任何人、无论是在封装耐久性还是数据保留方面、都需要仔细考虑使用寿命。
根据上述数据、我 对您从600到60的修订版本感到好奇、因为这似乎与大约70摄氏度的数据点有关。 无论是从图形数据中、还是由于我们使用2808而不是281x、我都忽略了降额因子吗?
再次感谢、
Andy