This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:观察到电压源反向器 LCKfltr 异常输出

Guru**** 2610525 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/682382/tms320f28377s-voltagesourceinverterlcfltr-abnormal-output-observed

器件型号:TMS320F28377S

根据电压逆变器参考设计和项目,客户正在观察逆变器输出端的异常行为。 正常输出为110VAC/60Hz。  它在室温下工作,但 当装置内部环境温度高于65°C 时 输出电压变得异常、请参阅第二张图片。

 

开关频率为100kHz。 它是开环。 输入直流电压为170V。

 

室温下的输出电压波形、这是正常的。 5V/div、

 

正常:

 


 

异常输出

 


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    劳伦斯

    这是构建级别1、2还是3? 我建议运行构建级别1、因此排除任何与控制环路相关的问题。

    2.一旦他们在构建级别1下执行检查,我们就可以将问题归零到硬件或 c200设备/软件等,尽管我怀疑后面的问题是什么。

    2.除了室温外,我们不会执行任何测试,因此我们不知道这个问题,因此可以立即得到解决。

    3.正如您说这是在客户电路板上的,他们电路板上的继电器等是否存在问题,可能导致此问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    劳伦斯

    我再次通读您的帖子、看起来它们处于开环状态。 这样就可以消除控制环路的任何问题。

    接下来、我将建议他们是否可以抓取 PWM 的示波器捕获。 如果 PWM 上没有异常情况、则必须是 C2000 MCU 支持范围之外的一些硬件组件故障。

    此致
    Manish Bhardwaj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有听到你的反馈、我将关闭这个线程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢客户仍在调查此问题。 他们怀疑导致问题的其他(非 C2000)组件故障。 他们仍在等待现场故障装置的返回。