Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE
工具/软件:Code Composer Studio
我需要使用 LAUNCHXL-F280969的 μ I²C 通信接口(异步输入 GPIO32 (SDAA)和异步输入 GPIO33 (SCLA))从/到24C04 μ e²prom 读取和写入非易失性参数。 我对24C04使用了以下相同的连接电路。
VCC 为3.3V、因为其数据表显示 VCC=1.8V 至5.5V。 +3.3V 和接地连接来自我的 launchxl 套件。 而不是来自不同的来源。
我在附件中使用了示例。
但我的代码卡在这里:
我的 I2caRegs.I2CSTR 状态寄存器如下所示:
我对 μ I²C 配置不熟悉、我认为我读取 EEPROM 1次、但不应该连续读取? XSMT 或 SCD 位有什么问题? 感谢您的关注。
e2e.ti.com/.../3276.0081.Example_5F00_2802xI2C_5F00_24LC256.c