This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28032:TMS320F28032的异常状态

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28032

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/684183/tms320f28032-abnormal-states-for-tms320f28032

器件型号:TMS320F28032

大家好、

 我的客户报告了在其电源模块输出缩短/ 100%负载开关测试期间的 TMS320F28032异常状态: TMS320F28032工作异常、CLKOUT 频率异常、XRS 处于高电平状态。

 请在以下项目上提供帮助:

1)      1)从测试程序中、不会像跛行/待机/停机/空闲模式那样记录异常状态、BU 侧是否可以对 CPU 状态以及如何识别 CPU 状态进行注释?

2) 2)      根据客户的反馈、当具有较大裂土器和外部 OSC 的 VDDIO 出现异常时、是否有任何意见是因为异常? VDDIO 应该更高并为 VDDIO 滤波器添加更多电容器?

期待您的回复、谢谢。

背景:

 TMS320F28032用作 DCDC 控制器(整流器应用)、位于次级侧。

 2.所示的测试波形和测试条件见附件。

e2e.ti.com/.../TMS320F28032-Clkout-frequency-abnormal.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Benjamin、

    这里有很多信息。  您能否澄清以下几点:

    • 如果内部零引脚振荡器用于时钟源、我是否正确理解器件不会进入故障模式?
    • 外部时钟源是什么?  它是 X1/X2上的晶振/谐振器还是 CLKIN 上的数字振荡器?
    • 50A 短路消失后、器件是否恢复正常功能?
    • 它们是否能够通过 JTAG 连接到移除50A 的器件?  如果是、PC 是否位于正常位置?  PLLCR、PLLSTS、NMIFLG 和 WDCR 的值是多少?
    • 器件能否通过手动 XRSn 复位恢复、或者是否需要完全断电和上电序列?

    我怀疑50A 短路会干扰外部时钟输入电路。  您可以尝试以下实验以继续调试:

    • 将备用 GPIO 引脚配置为输出静态高电平。  在50A 短路期间、监控 VDDIO、备用 GPIO 和器件输入引脚上的外部时钟。
    • 使用外部时钟、将 PLL 配置为旁路模式并且 XCLKOUT=SYSCLK。  在 PLL 旁路模式下、在50A 短路期间器件是否发生故障?  50A 短路期间 XCLKOUT 的外观如何?

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Tommy、
    。 是的、直到最近才报告时钟源的内部零引脚振荡器出现此问题。
    。 X1/X2上的晶振/谐振器。
    。 设备发生后无法恢复正常。
    。 已经要求客户尝试 JTAG、但由于系统限制、即使在隔离操作下、JTAG 仿真器也已损坏3倍;因此很难通过具有 JTAG 的 F28032;
    。 该器件可通过完全断电/开启序列恢复、也可通过手动 XRSn 复位恢复;

    在测试期间、客户将 XCLKOUT = SYSCLK 配置为进行测试、但 PLL 未被旁路、并且对于外部晶振输入引脚、无法进行监控、因为使用探针、F28032无法工作。 此外、对于测试、现在正在与客户合作进行进一步测试。

    根据您的反馈、您是否对 PLL 会受到外部晶体电路的影响有一些担忧? 请注意、在测试期间、VDDIO (3.3V)的电压将受到影响、这可能使 F28032进入跛形模式。 对于跛行模式、我的理解是 F28032将保持为跛行模式、但在 XRS 或上电/断电序列上手动复位之前不会复位、这让客户感到困惑、对于 F28032 CPU 状态、将进入哪种模式、您能提供评论吗?

    期待您的回复、谢谢。

    此致
    Benjamin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Benjamin、

    如果不进行进一步的实验,很难说出可能发生的情况。 从观察结果来看、似乎 X1/X2上的时钟受到干扰。 但是、不清楚这种干扰是如何导致器件发生故障的。 绕过 PLL 并监控 XCLKOUT 将让您从系统角度了解输入时钟的样子。

    在50A 短路被移除后再通过 JTAG 连接之前、是否有可能保持仿真器物理断开连接? 这将告诉您器件处于什么状态(在故障模式下)、而不会使仿真器承受过多的应力。 从最初的观察结果来看、如果它处于跛形模式、我不会感到惊讶。 但是、我将您的说法解释为"从测试过程中、不会像跛行/待机/停机/空闲模式那样记录异常状态"、这可能意味着 PLLSTS 寄存器没有设置 MCLKSTS。

    Tommy