This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:在 TMS320F280049断电的情况下、XRS 引脚在1ms 内翻转两次

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280049

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/684188/tms320f280049-xrs-pin-reversed-twice-within-1ms-while-tms320f280049-powered-down

器件型号:TMS320F280049

大家好、

 我的客户在用作 OBC 主控制 器时报告了 TMS320F280049 XRS 引脚的异常情况:在客户进行 TMS320F280049PZQ 断电测试时、XRS 引脚在1ms 内反转两次、VDDIO (3.3V)保持下降、客户在 XRS 引脚中使用 RC 滤波器。

支持需求:

 您能不能在1ms 内就 XRS 在断电期间两次反转的原因提供意见? 和注释、了解 XRS 连接的外部电路设计、甚至我建议他们使用 XRS 引脚的监控器连接?

如附件所示、提供了更多详细信息。  e2e.ti.com/.../TMS320F280049-XRS-PIN-reverse-twice-while-powering-down.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Benjamin、

    我们能否从客户那里获得有关波形的更多信息?

    1.当 XRS 引脚反向时、它们能否标记 VDD 和 VDDIO 上的电压电平?
    OSCCLK 的源是 XTAL 还是 INTOSC?

    此致、
    Nirav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Benjamin、

    在进一步查看您提供的示波器截图后、由于电源上的 BOR 电路、电源上"缓慢下降"上的 XRSN 引脚切换现象是预期行为。 如果电源缓慢下降、BOR 会触发多次、导致 XRSN 引脚切换。

    这是否是客户在系统应用中的问题? 否则、它们可以忽略这些切换。

    此致、
    Nirav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nirav、您好!
    已请求客户更快地关闭电源、从而解决了此问题。
    非常感谢您的关注。

    此致
    Benjamin