请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280049 大家好、
我的客户在用作 OBC 主控制 器时报告了 TMS320F280049 XRS 引脚的异常情况:在客户进行 TMS320F280049PZQ 断电测试时、XRS 引脚在1ms 内反转两次、VDDIO (3.3V)保持下降、客户在 XRS 引脚中使用 RC 滤波器。
支持需求:
您能不能在1ms 内就 XRS 在断电期间两次反转的原因提供意见? 和注释、了解 XRS 连接的外部电路设计、甚至我建议他们使用 XRS 引脚的监控器连接?
如附件所示、提供了更多详细信息。 e2e.ti.com/.../TMS320F280049-XRS-PIN-reverse-twice-while-powering-down.docx