This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 逆变器设计参考文件选择(TIDA01292或 TIDM-HV-1PH-DCAC)

Guru**** 2805925 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-HV-1PH-DCAC, TIDA-01292, LM5101, LM5101B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/721464/inverter-design-reference-file-selection-tida01292-or-tidm-hv-1ph-dcac

主题中讨论的其他器件:TIDM-HV-1PH-DCACTIDA-01292LM5101LM5101B

这是参考逆变器设计参考文件。 实际上、我们
正在寻找具有以下特性的应用:

输入电压- 48VDC
输出电压- 60V 交流 RMS
频率- 50至60Hz
功率- 200 W
纯正弦波逆变器

经过调查、我们发现了 TIDA-01292和 TIDM-HV-1PH-DCAC 两种设计、 经过小幅修改后、这两种设计将是最适合我们应用的设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rajat、

    请了解 TI 参考设计正在解决子系统问题、而不是终端系统、目的是在从 TI 参考设计中为您的系统选择某些子系统之前进行独立的工程评估。

    TIDM-HV-1PH-DCAC 具有 C2000Wars SDK 中发布的软件。

    TIDA-01292软件不可用。

    TIDA-01292将会更好。

    从性能角度来看、TIDM-HV-1PH-DCAC 更好。

    我还将此主题推荐给 TIDA-01292的所有者、以进行评论/提出建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajat、

    正如 Manish 提到的、我们没有在网络上发布的 TIDA-01292固件、因为此设计的主要目的是从效率和热性能的角度展示 TI 的 SMD MOSFET 在低频逆变器应用中的性能。

    TIDA-01292接受12V 直流输入并生成由变压器升压的9V RMS 输出。 输出电压基于变压器的匝数比。

    根据您的描述、TIDA-01292可能更合适。 您可以更改 FET 以接受更高的输入电压、并使用具有合适匝数比的变压器将9V 输出升高到所需的电压电平。

    我可以为您提供用于测试设计的源代码、但我们需要记住、源代码仅用于测试设计的基本功能、尽管它确实实现了输出电流保护、 您可能需要对其进行修改以具有其他辅助功能和保护功能。

    我们使用 F28027 LaunchPad 对此设计进行了测试。

    谢谢、

    此致、

    Neha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Manish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Neha、您能分享设计的源代码吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rajat、

    请共享您的邮件 ID 以共享 TIDA-01292的源代码。

    此致、

    Vikas Chola

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    rajatdevagiri@bel.co.in

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rajat、

    在 TI 盒上共享。 请使用您的 my.ti 帐户下载。

    此致、

    Vikas Chola

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对 tida01292的原理图有一个疑问。


    此处、以 U1元件为基准(LM5101)驱动第一个桥臂(Ghia 和 GLIA)、以 U4元件为基准(LM5101)驱动第二个桥臂(GHIB 和 glib)、相对于 R29之后的 V+(在 U4中)和 R28之后的 V+(在 U1中)有差异、 请告诉我差异的原因。


    2.我使用48V 电桥电源而不是电池(Vbat)、如果我为驱动器提供与 V+相同的12V 电压、这是可以的。

    原理图中使用的 V+电压电平是多少。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajat、

    对您以下问题的答复:

    V+实际上只是 LDO 的输入- TLV70433。 从驾驶员的角度来看、两个半桥臂之间没有差异。

    2.您可以为具有较高额定电压 MOSFET 的电路板提供48V 输入。 对于驱动器、您可以提供的最大电压为18V。 因此、您可以将电池电压(48V)降至可接受的 VDD 范围、也可以使用另一个12V 电源为驱动器供电。

    V+实际上只是 VDD (本例中为 VBAT - 12V)减去二极管压降、因此对于该设计、它大约为11.3V。

    谢谢、

    此致、

    Neha Nain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    tida01292原理图文件的 PFA 图片,差异用两个圆圈标记。 其中一个桥臂没有 V+、而 B 桥臂有 V+

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如之前的答复所述、Rajat 是来自 VBAT 的 V+、是 LDO 的输入、它生成3.3V 电压、用于为电流感应放大器供电。 请参阅下图:

    我们不是从输入电压通过单独的轨道将输入端连接到 LDO、而是从驱动器本身的 VDD 使用它。 不过、这不会影响驾驶员的操作!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Neha、实际上我的问题与您的答案不同。
    我只想知道 H 桥两个桥臂的栅极驱动器原理图中它们有何不同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我觉得在回答的方式上有些混淆。 从驱动器的角度来看、两个半桥没有差异。

    您所指的 V+仅用作另一个 LDO 的输入。 该 V+可以从原理图中的任一位置获取。 我们还可以使用电池电压(在我们的情况下为12V)或任何其他电源分别为 LDO 供电。

    在 TIDA-01292原理图中、由于驱动器和 LDO 的输入可能相同(12V)、因此我们使用了一个公共点。 您可以移除 V+并通过与12V 的单独连接为 LDO 供电、而无需接触栅极驱动器、如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Neha 的回答、点被清除。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有两个问题

    驱动器 LM5010B 是否能够根据栅极电流 I 的计算来驱动 csd18542 MOSFET。例如、I GATE = Q/Trise、它大于4A。

    2、从 tida01292的原理图中可以看出、MOSFET 的栅极(csd17573)  、2并联由相同 的栅极驱动器(LM5101b)驱动、但 不包括

    栅极驱动器的最大栅极电流限值为2A、而由于并联、它将消耗超过4A 的电流、请您澄清此问题。

    注:

    请建议是否可以将相同的 LM5101用于 csd18542 MOSFET、如果在确定栅极电流时存在任何计算误差、请纠正问题。

    2. 请分享给定 MOSFET 的驱动器选择参数及其计算结果。

    请 分享特定应用的 MOSFET 选择、例如额定电流。

    4. 如果我们使用的驱动器的额定电流比 MOSFET 栅极电流高,MOSFET 的栅极是否会更快充电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neha、

    在 tida01292的原理图中、6Ω Ω 电阻器用于导通、3Ω Ω 电阻器用于关断(R GATE)、 这仅适用于两个桥臂的低侧 MOSFET、但对于高侧 MOSFET、3Ω Ω 电阻器用于导通、0Ω Ω 电阻器用于关断(R GATE)。 请澄清 Ma'am。