请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDSDOCK28379D 工具/软件:Code Composer Studio
我正在使用 Simulink 中的 GUI 生成具有高分辨率周期控制的基本 PWM。 工作频率为13.56MHz、占空比设置为50%。 问题是占空比不是50%、而是在37%到43%之间抖动、如图所示。 我已连接 Simulink 模型以及 Simulink 生成的 C 代码。 如何解决此问题? 谢谢你。