This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TIDM-HV-1PH-DCAC:请帮帮我! 更多信息

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-HV-1PH-DCAC, CONTROLSUITE, C2000WARE, TIEVM-HV-1PH-DCAC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/682834/ccs-tidm-hv-1ph-dcac-please-help-me-about-it

器件型号:TIDM-HV-1PH-DCAC
主题中讨论的其他器件: controlSUITEC2000WARETIEVM-HV-1PH-DCAC

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

首先、感谢您观看本白皮书。

我`m TIDM-HV-1PH-DCAC

我在2018年之前购买了这款产品

顺便说一下、我想知道这一点、所以我安装了新版本的 controlSUITE CCS8.0

我将其启动。 在"BUILD2演示"之前、一切正常

n`t 我没有对控制 值进行初始化或设置正确的控制值。   刚刚用于初始值

 当我将"guiinvstart"`s 为1时、它在 到达构建"gridvoltagecheck "之前是可以的

 `s 190V 以上的直流电源、然后因过流而跳闸(这是主要问题)

 

因此、我认为   板状态中会有误差。 因此它卡在过流跳闸中

我将其`s 到代码中、我发现奇怪的代码、它位于 hv1phdcac_board.c 975行中

 

                       if (EPwm1Regs.TZFlG.bit.DCAEVT1=1 || EPwm1Regs.TZFlG.bit.DCBEVT1=1)

  `s (EPwm1Regs.TZFlG.bit.DCAEVT1=1 || EPwm2Regs.TZFlG.bit.DCBEVT1=1)(因为周围有一条简单路径)、则更改该值

`sn`t,我认为这件事有更多的问题,但我无法找到

有人帮助这个穷人吗?

电源 我使用了100欧姆-1333W 的精细交流直流电源

此致

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kim、

    我们在 C2000Ware 数字电源 SDK 中发布了此设计的更新代码
    www.ti.com/.../c2000ware-digitalpower-sdk

    2.您有 EVM TIEVM-HV-1PH-DCAC 吗?

    3.您是否进行了 UG 中描述的更改以安装 LCL 滤波器的额外电感器?

    此致
    Manish Bhardwaj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复! 我`m 回答您的问题
    我们检查它是否是 CCS 最新版本的 C2000ware
    2、是的、我有的是 TIEVM-HV-1PH-DCAC
    3、是的、我焊接2个电感器并检查 controlCARD。

    现在… 我该怎么做... (奥尔茨)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kim、

    首先、下面没有不正确的地方、因为相同的跳闸源会进入 EPWM1和2、我们不需要检查每个跳闸标志、只检查一个 PWM 模块。

    if (EPwm1Regs.TZFlG.bit.DCAEVT1=1 || EPwm1Regs.TZFlG.bit.DCBEVT1=1)

    接下来、我相信您的描述中也有这样的内容

    生成级别2—闭合电流环路:直流检查
    生成级别2—闭合电流环路:交流检查

    还可以吗?

    构建级别2:演示与这些级别之间的唯一区别是来自电网的浪涌电流。

    您能否确认上述假设?

    您是否还可以返回并检查交流检查和直流检查、以验证它们是否仍然正常?

    您使用230测试什么交流电压? 120? 您能否使用120进行检查并查看它是否正常?