主题中讨论的其他器件: controlSUITE、 C2000WARE、 TIEVM-HV-1PH-DCAC
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
首先、感谢您观看本白皮书。
我`m TIDM-HV-1PH-DCAC
我在2018年之前购买了这款产品
顺便说一下、我想知道这一点、所以我安装了新版本的 controlSUITE CCS8.0
我将其启动。 在"BUILD2演示"之前、一切正常
n`t 我没有对控制 值进行初始化或设置正确的控制值。 刚刚用于初始值
当我将"guiinvstart"`s 为1时、它在 到达构建"gridvoltagecheck "之前是可以的
`s 190V 以上的直流电源、然后因过流而跳闸(这是主要问题)
因此、我认为 板状态中会有误差。 因此它卡在过流跳闸中
我将其`s 到代码中、我发现奇怪的代码、它位于 hv1phdcac_board.c 975行中
if (EPwm1Regs.TZFlG.bit.DCAEVT1=1 || EPwm1Regs.TZFlG.bit.DCBEVT1=1)
`s (EPwm1Regs.TZFlG.bit.DCAEVT1=1 || EPwm2Regs.TZFlG.bit.DCBEVT1=1)(因为周围有一条简单路径)、则更改该值
`sn`t,我认为这件事有更多的问题,但我无法找到
有人帮助这个穷人吗?
电源 我使用了100欧姆-1333W 的精细交流直流电源