This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027F:Lab4应用

Guru**** 2609275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/685009/tms320f28027f-lab4-application

器件型号:TMS320F28027F

您好!

在28027F lab4应用中、定时器是否用于其它用途将影响电机运行?这是代码。非常感谢。

voidHAL_setupTimers(HAL_Handle handle,constfloat_t systemFreq_MHz)
{
  HAL_Obj  *obj = (HAL_Obj *)handle;
  uint32_t  timerPeriod_0p5ms = (uint32_t)(systemFreq_MHz * (float_t)500.0) - 1;
  uint32_t  timerPeriod_10ms = (uint32_t)(systemFreq_MHz * (float_t)10000.0) - 1;
  // use timer 0 for frequency diagnostics
  TIMER_setDecimationFactor(obj->timerHandle[0],0);
  TIMER_setEmulationMode(obj->timerHandle[0],TIMER_EmulationMode_RunFree);
  TIMER_setPeriod(obj->timerHandle[0],timerPeriod_0p5ms);
  TIMER_setPreScaler(obj->timerHandle[0],0);
  // use timer 1 for CPU usage diagnostics
  TIMER_setDecimationFactor(obj->timerHandle[1],0);
  TIMER_setEmulationMode(obj->timerHandle[1],TIMER_EmulationMode_RunFree);
  TIMER_setPeriod(obj->timerHandle[1],timerPeriod_10ms);
  TIMER_setPreScaler(obj->timerHandle[1],0);
  // use timer 2 for CPU time diagnostics
  TIMER_setDecimationFactor(obj->timerHandle[2],0);
  TIMER_setEmulationMode(obj->timerHandle[2],TIMER_EmulationMode_RunFree);
  TIMER_setPeriod(obj->timerHandle[2],0xFFFFFFFF);
  TIMER_setPreScaler(obj->timerHandle[2],0);
  return;
// end of HAL_setupTimers() function
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    尽管这些计时器已初始化、但它们实际上并未在 lab4中使用。 在不影响电机运行的情况下、将它们用于您自己的目的应该是安全的。 正如设置函数中的注释所述、它们仅用于诊断/调试目的、仅用于某些实验(例如、lab11查看 CPU 使用情况)。

    惠特尼